This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:-

Guru**** 2388190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459016/tps65296--

器件型号:TPS65296

工具与软件:

嗨、关于 Onur 的问题、  

我还想使用该 PMIC 为单个 LPDDR4芯片供电、该芯片不需要数据表中规定的那么大电流。

是否可能有 Onur 的更新(我不能给他发私人消息)、该应用如何处理单芯片供电的问题? 以及最终的 BOM 选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件不属于 PMIC 团队、而是属于 BUCK 团队。 客户能看到数据表吗? 请参阅第8.2节"典型应用"部分和 EVM 用户指南。 谢谢。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluuc02 

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到了数据表、它似乎更像是为多个 LPDDR 芯片供电、而我想为单个芯片供电、我看到有人问了一个类似的问题、所以我想知道是谁问了他这个问题、结果是什么、因为我找不到其他方法可以联系到他

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我对此无能为力。 但是、您能告诉我 Vo 和 IO 是什么吗? 您的具体应用是什么? 也许我可以建议你做其他产品. 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、规格与他的文章中提到的大致相同。  

    VDD1 - 1.8V、400mA

    VDD2 - 1.1V、150mA

    功率 LPDDR4、密度为2Gb (从微米)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这款器件很合适。  

    奥罗拉