This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:线圈电感与充电电流间的关系

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E, BQ25622EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461782/bq25622e-coil-inductance-vs-charge-current

器件型号:BQ25622E

工具与软件:

您好!

请提供有助于阐明  BQ25622E 线圈选择过程的文档或工具

我需要1A、1.5A、2.0A 和2.5A 充电电流的最佳选项。  

此致、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    BQ25622E 器件设计为与1uH 至2.2uH 范围内的电感器配合使用。 我已经在下面附上了 BQ25622EVM 用户指南文档、以防您希望参考 TI 选择在此 IC 的评估板上使用的电感器。  

    BQ25620EVM 用户指南(修订版 A)

    此致、

    Garrett