This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:将 ADCINx 引脚连接在一起以节省 PCB 面积

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461501/tps25730-connecting-adcinx-pins-together-to-save-pcb-area

器件型号:TPS25730

工具与软件:

您好!

我需要将 ADCIN2、 ADCIN3和 ADCIN4设置为1。

我是否可以将它们绑定到同一个分压器以节省所需的 PCB 面积并缩短 BOM?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们可以连接到同一个分压器、因为 TPS25730中有一个奇异 ADC、其奇异输入 与来自各种模拟输入(包括 ADCINx)的模拟多路复用器进行多路复用(数据表图8-18)。

    此致、

    Conner