This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:扩展温度范围

Guru**** 2796745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25730, TPS65987D, TPS65994AE, TUSB1046A-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460231/tps65987d-extended-temperature-range

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS25751TPS25730、、 TPS65994AE、TUSB1046A-DCI

工具与软件:

对于 TPS65987 USB PD 控制器;工作环境温度为  –10°C -+125°C。 但我们需要-30°C 工作温度。
是否有扩大下限的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、目前没有更新 TPS65987D 温度范围的计划。 我们有 TPS25751和 TPS25730等新型器件、它们具有更宽的温度范围。 这些器件中的任何一款都能满足您的要求吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我需要器件支持交替模式并在拉出模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很遗憾、目前我们没有满足这些要求的器件。 我们目前没有计划发布支持更宽温度范围交替模式的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在考虑使用此系统支持交替模式(USB 或 DisplayPort):

    TPS65994AE (具有集成拉电流电源开关的双端口 USB Type-CRegistered和 USB PD 控制器)和 TUSB1046A-DCI (USB Type-CTM DP 交替模式10Gbps 拉电流侧线性转接驱动器交叉点开关)。 两个器件均支持更宽的温度范围。 该解决方案是否有任何参考原理图? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS65994AE 仅用于采用 Intel 参考设计的应用。 该器件的所有重要配套资料都存储在安全软件文件夹中。 要获得此文件夹的访问权限、需要遵循 Intel 参考设计。  

    很遗憾、由于您似乎未遵循此类参考设计、我们无法授予您访问材料的权限。  

    很遗憾、我们没有满足您要求的解决方案。 抱歉