This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25821:TPS25821与 TUSB321AI

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB321AI, TPS25821, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460850/tps25821-tps25821-vs-tusb321ai

器件型号:TPS25821
主题中讨论的其他器件:TUSB321AI、TUSB320、 TPS25751

工具与软件:

尊敬的团队  
目前、我们正在开发 一款 EV 充电器、其中有一个具有双角色的 USB Type C 端口。 默认情况下、器件应该是 USB2.0主机、电流限制为500mA (通过负载开关进行限制)。连接外部主机时、器件应充当用于对处理器进行编程的从机。
我们已经浏览了网站上的各种器件、并提供了以下器件选项。

有人能帮我理解以下2个器件之间的区别吗   
TPS25821与 TUSB321AI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在比较器件之前、我想确认一个问题。 电源角色和数据角色是否会彼此不同? 例如、您是否会遇到功率耗散器、USB 主机?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们的要求是 带有双重角色支持的 Type C 端口,


    案例1:端口应用作 A 主机 进行的

    案例2: 在另一个时候、同一个端口应该用作 a 设备 .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    但是、您是否需要数据角色和电源角色互相不匹配?  

    在标准 USB-C 中、数据角色和电源角色固定为彼此。 因此、只能是供电方/DFP 或受电方/UFP。 对于这种用例、TUSB320是最好的使用器件。  

    如果需要电源角色和数据角色彼此不同(例如供电方/UFP、受电方/DFP)、则必须实现 USB PD。 这是使数据角色和电源角色彼此不同的唯一方法。 在这种情况下、TPS25751会是理想的器件。