This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25188:首次打开后的 BQ25188

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25188, BQ25186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460693/bq25188-bq25188-after-the-first-switch-on

器件型号:BQ25188
Thread 中讨论的其他器件: BQ25186

工具与软件:

大家好、我想将 BQ25188与单节 LiFePo4电池结合使用。 但我不了解初始上电的算法。
从数据表-复位(关闭、更换电池)后、寄存器复位为默认值​​-

VBAT_CTRL 寄存器-- VBATREG -- 4.2 V

ICHG_CTRL 寄存器-- CHG_DIS -- 1b0 =启用电池充电

换句话说、打开电源后、即使 MCU 主机有时间对寄存器进行必要的更改、也将为电池提供4.2V 电压(而不是允许的3.65)。 设置默认的"禁用电池充电"、在寄存器中进行所有设置然后才允许电池充电难道更合乎逻辑吗?
请帮助我了解正确的启动算法、以及如何防止在首次开启电池后向电池提供4.2V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    在上电复位(POR)期间、寄存器被复位为其默认值是正确的。 因此:

    • 我建议 在启动时更改 VBATREG 设置、以便在 连接输入适配器之前充电器不会充电到3.65V 以上。

    在 您所述的启动情况下、LiFePO4为3.65V、VBATREG 设置为默认4.2V、 只要 VBAT 低于 VBATREG、充电器就会输出默认的10mA 快速充电电流。 随着电池电压接近 VBATREG 阈值、恒压(CV)环路变得更具主导地位、充电电流逐渐减小。 澄清一下、充电器不会立即向电池输出4.2V 电压。

    默认启用充电的主要原因是、器件能够在没有主机控制器的情况下为电池充电。 如果您绝对需要防止默认充电、有几种方法可供选择:

    • 在 TS/MR 引脚上实现外部逻辑、以防止充电、直到主机启用该逻辑。
    • 考虑使用 具有专用充电使能引脚的 BQ25186。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、但您提出的解决方案需要额外的组件。 我认为您应该从数据表中删除提及 LiFePo4的内容。 它不仅是误导性的,而且在使用时也可能是危险的。
    一个解决这个问题的非常简单的方法是在默认情况下使 VBATREG=3.5V、3.5V 绝对可以安全地用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池。

    BR

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    感谢您提供反馈以及对安全的担忧。 这肯定是我们知道并积极考虑的事情。

    请参阅 此主题、其中讨论了将寄存器设置为默认设置时对 LiFePO4电池过度充电的问题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419307/bq25180-otp-programming/5449010?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25180%2520POR#5449010

    在以下情况下、3.65V LiFePO4电池通过默认寄存器设置连接到 BQ25188时会出现问题:

    1. 始终连接输入适配器。
    2. 在任何情况下、主机控制器/固件都无法与器件通信。
    3. 未使用电池保护器 IC。

    否则、器件寄存器(包括 VBATREG 设置)可在启动时配置为仅电池模式。

    如果已使用 FET 代替按钮进行控制、则在 TS/MR 引脚上实现外部逻辑不一定需要额外的元件。 例如 、主机可以将 TS/MR 拉低、直到寄存器配置完毕、因为在 TS/MR 引脚处于低电平时充电会被禁用。

    此致、

    ALEC