This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 相关问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461547/ucc2897a-ucc2897a-related-issues

器件型号:UCC2897A
Thread 中讨论的其他器件: UCC28951

工具与软件:

您好、

开关电源输入为 AC85-265V、输出为100V/5A。 考虑使用双管正向拓扑、是否可以实现 UCC2897A? 或者是否有更好的产品推荐?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将265Vac 转换为100Vdc 5A、500W、UCC2897A 不是一个好选择。

    看起来 UCC28951是更好使用的解决方案。