This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:500W 双晶体管正向解决方案

Guru**** 2516930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461502/ucc25660-500w-two-transistor-forward-solution

器件型号:UCC25660

工具与软件:

嗨、团队:

双晶体管正向解决方案、该怎么办? 85V-265V 交流输入、100V 输出、500W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enhui、

    在500W 功率下、您是否需要 PFC 解决方案? 为什么您更喜欢正向拓扑?

    谢谢