This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:最佳 PD 控制器->充电控制器->电量监测计组合

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25756, TPS25730, BQ25720, BQ41Z50, TPS25751, BQ25790, BQ25798, BQ25731, BQ25713, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460832/bq41z50-best-pd-controller---charge-controller---fuel-gauge-combo

器件型号:BQ41Z50
主题中讨论的其他器件:TPS25730BQ25720、TPS25750、 TPS25751、BQ25792BQ25731BQ25713BQ25790、BQ25756、 BQ25798BQ40Z50

工具与软件:

从 USB-C 为器件充电的常见组合似乎为:

TPS25730 PD 控制器
+
BQ25720充电控制器
+
BQ41Z50电量监测计

 此解决方案的问题在于、TPS25730无法与 BQ25720 充电器通信、无法告诉它协商了多少功率并相应地设置充电电流。

似乎 更好的方法 是使用更智能的 PD 控制器(如 TPS25750或 TPS25751)、该  控制器可以连接 BQ 充电控制器并根据其与 USB-C 适配器协商的功率大小对其进行配置。

例如
TPS25750 PD 控制器
+
BQ25792充电控制器
+
BQ41Z50电量监测计

但在本例中、我了解了所有受支持的充电控制器 (BQ25790 、BQ25792、 BQ25798、 BQ25713、BQ25731、   BQ25756)而这些器件都不支持 SMBus、因此我们失去了与充电控制器通信的智能电池组的所有功能。

是否存在能够协同工作的 PD 控制器、充电控制器和电量监测计(适用于3节电池组)组合? 我担心如果无法实现控制、可能必须在外部 MCU 中实施控制(随附图以供参考)。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    遗憾的是、TI 目前还没有 全 SMBus 参考设计。  最接近的解决方案是所有 I2C 用 BQ40Z50替换 BQ41Z50。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff、您答对了、但我认为 BQ40Z50也是 SMBUS。 TI 的新发展方向是 SMBus 吗? 似乎所有的 I2C 芯片都过时了、缺乏功能。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我很抱歉我的困惑。  我不直接支持 BQ4xZ 系列、并且我有一个客户将 BQ25798与 BQ40Z50搭配使用。  我只是假设这是 I2C、但我想他们的主机处理器可以同时执行 SMBus 和 I2C 吗?  SMBus 基本上是 I2C 的子集、已经存在多年了。  SMBus 是笔记本电脑/笔记本电脑及其电池的标准。 在我看来、这里缺失的链接是与 SMBus 兼容的 USB-C 控制器。  我复制了一个 USB-C PD 团队的同事。  她可能知道 USB-C 芯片笔记本电脑和笔记本电脑使用哪种类型?

    此致、

    Jeff