This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:REF5010IDGKR

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: REF50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461573/ref5025-ref5010idgkr

器件型号:REF5025

工具与软件:

大家好!

目前、我们在一个新的设计中使用的是精密基准 REF5025IDGKR。  

我们遇到的器件问题与获得的输出电压有关。 对于此参考(REF5010IDGKR)、我们获得的恒定电压为10.0V、而不是预期的电压(2.5V)。

在顶部的标记上、我们可以看到 TI35、但我们不知道利用此基准、我们是否可以确认此器件实际是2.5V 基准而不是10.0V 基准

我们如何确认所购买/提供的器件是否符合预期?

我们已对设计进行了完整审查、并丢弃了 PCB 或设计上的所有故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    您可以通过查看所订购的器件型号来确定预期的输出电压。 数据表中的这一表格有助于区分:

    Unknown 说:
    我们的设备问题与获得的输出电压有关。 对于此参考(REF5010IDGKR)、我们获得的恒定电压为10.0V、而不是预期的电压(2.5V)。

    如果您使用的器件型号为 REF50 10. IDGKR (VSSOP 封装)正如您在上面所述、输出电压预计为10V。 如果您希望输出2.5V 电压的器件、我会推荐 REF50 25. IDGKR (VSSOP 封装)或 REF50 25. EIDR (SOIC 封装较大)。

    REF50数据表( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref5050.pdf )的第33页到第36页包含有关器件顶部标记的信息、可用于确定您观察到的器件的部件号、该信息将告诉您预期的输出电压。 下面是第34页的一个切口示例:

    如果还有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Jackson