This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:施加大约20mA 的阶跃负载后、输出电压会下降

Guru**** 2812105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461460/lm5168-output-voltage-drops-as-soon-as-a-step-load-of-about-20ma-is-applied

器件型号:LM5168

工具与软件:

大家好、我已经使用 LM5168FDDA 设计了一个电路板、webench 设计报告已附加到文章中。 电感器 MPN 如下所示:ASPI-6045T-101M-T
原理图如下:  

所有电容器均为 MLCC 和 X5R 或 X7R。 该电路板还具有由 DRV3000驱动的六角桥(VCC 附近带有10 μ F 和100 nF 去耦电容器)和 STM32微控制器。 我们注意到、一旦我们启动 PWM、12V 电压轨就会骤降至0、并且微控制器复位。 为了避免其他器件正常工作、我们使用稳压电源从外部提供12V 电压、并且该电路板按预期工作。 我们将使用降压转换器的35V 输入执行测试。 当此电压增加到72V 的工作电压时、输出电压降至10.5V、而不是12V。 我们尝试了以下措施、但未能改善这种情况:

  1. 添加更多10uF、25V MLCC。 我们添加了其中3个。
  2. 在栅极驱动器和降压转换器输出附近添加10uF、16V 电解电容器。  
  3. 移除3类纹波网络并在输出端添加一个高 ESR 电解电容器。  

Webench 报告:  

e2e.ti.com/.../WBDesign24-100uH.pdf

我非常感谢您能提供的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我检查了您的布局、发现您似乎偏离了数据表中的布局建议。  请参阅图8-42。  请注意以下几点。

    1.输入电容直接位于 VIN 和 GND 之间、因此务必遵循。

    2.反馈电阻应靠近器件连接、如数据手册图所示。

    主题。 请遵循纹波注入元件的布局。

    我认为你们的问题和你们的布局有关。  如果可能、您可能需要在板上突出您的组件、看看您是否可以获得需要改进的东西、如果不能、您可能必须旋转板。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以看到、输入电容器 C4和 C5靠近 VIN 引脚放置。 反馈电阻器也非常靠近反馈引脚。 纹波注入元件放置不正确。 我将尝试在该板上微调组件。 此外、我是否可以添加一个与输出电容器串联的电阻器、并使用数据表表的表8.1中建议的"2类"电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janathan、

    关于输入电容器、返回到 IC 的接地端会经由过孔、请按照我们在数据表中所示的方式进行操作、低 Z 连接直接路由回 IC GND (DAP)。  

    反馈电阻器靠近但不够靠近、而且布线看起来是间接的。  如果您仔细检查我们是如何完成的、您会注意到 FB 引脚有一条非常短的布线、这是有意为之。  根据数据表、请直接放置在具有短引线连接的引脚上。

    你可以在你的设计中放置一个类型2选项、是的。

    David。