This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:IC 功能检查

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458644/bq25616-ic-function-check

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件:BQ25629

工具与软件:

你(们)好

我想问一下、我们是否有支持电源路径和 USB 端口的长/短电池开关充电器解决方案?

谢谢!
Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    您将需要比这更具体。 我们的许多器件支持 D+/D-检测、充电电流范围为数十 mA 至几安培。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Michael)好

    客户的 Vin=5V、方框图如下所示。

    谢谢!
    Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    同样、此产品系列中也有多种充电器可满足您的需求。 我建议您在以下页面中搜索所需的功能:

    https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/overview.html

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    我已经搜索了你给我的网站,但范围仍然太宽。 客户希望我们的 AE 直接向他推荐几个选项、他们可以直接选择。

    我也希望得到您专业领域的人的推荐,因为我不是该领域的专业人士。

    谢谢!

    Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    有许多问题要回答、这一点很明显、因为有许多可供选择的选择。 当 I 滤波器的最大充电电压为6V、支持 D+/D-时、有 23个可用器件。 下面是一些可帮助缩小搜索范围的入门级问题:

    1.电源路径还是非电源路径?

    2.需要什么终止电流限制?

    3、输入电流需要限制是多少?

    是否需要集成 FET?是否可以使用充电控制器?

    5.您是否正在寻找可编程或独立部件?

    6.需要多大的充电电流?

    7.与热敏电阻连接时需要什么温度曲线(热/冷或 JEITA)?

    8.您是否想为提供的不同模块使用不同的充电器?

    9.电池在最大消耗下打算放电的电流是多少?

    请与客户合作确定其关键要求、以便我们更好地为您推荐器件。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    1.电源路径还是非电源路径?

    A:非电源路径

    2.需要什么终止电流限制?

    答:

    >短期容量约为200mA 30%+%/-10%,ITERM 为2mA 至10mA (1%~5%)
    >持久的锂离子容量约为800mA 至5224, 1000mA 目前正在调查中:ITERM 估计值(1%~5%)

    3、输入电流需要限制是多少?

    答:

    >长效≥3A;短效:≥1A

    是否需要集成 FET?是否可以使用充电控制器?

    答:

    > 集成式 FET

    5.您是否正在寻找可编程或独立部件?

    答:

    >独立零件

    6.需要多大的充电电流?

    答:

    >支持2C 快速充电,长期2C: 1.6A 至2A ;短期:0.4A

    7.与热敏电阻连接时需要什么温度曲线(热/冷或 JEITA)?

    答:

    >独立部件充电器能否支持 JEITA 格式? 如果可能、请选择 JEITA。

    8.您是否想为提供的不同模块使用不同的充电器?

    答:是的

    9.电池在最大消耗下打算放电的电流是多少?

    答:

    >支持2C 放电,长效2C : 1.6A 至2A ;短效:0.4A

    请根据客户需求帮助我提供合适的 IC。

    谢谢!
    Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    我推荐 BQ25629。  它支持上述所有要求。

    由于 USB-C 是输入、因此必须使用 I2C 部分而不是独立部分、因为 I2C 必须能够根据协商的 USB-C 输入动态地更改设置。

    此致、

    Charles Harthan