This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:寄存器设置

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM251772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458601/lm51772-register-setting

器件型号:LM51772
主题中讨论的其他器件: LM251772

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们希望通过 I2C 设置使用 LM51772。 目前、我们使用了 EVM 来记录所需的寄存器值。 我的问题是、我们如何在输出电压启用之前发布该设置?

您是否有推荐的流程?

例如、  

1.打开 LM51772的电源(VOUT = 0)

2.发出寄存器设置(设置 Vout = 20和电流限制= 5A)

3.启用输出电压

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    如果您在上电期间将 EN/UVLO 保持为低电平、则可以先设置寄存器、然后释放 EN/UVLO 以开始运行。

    您还可以检查 LM251772、它仅在通过 I2C 设置了使能后启动 、但与 LM51772相比、它的电压范围有限。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    您是说当 Vin 有电时寄存器 R/W 正常工作吗? 我们可以将 EN 设置为低电平以设置初始寄存器设置、在发出初始设置后、我们可以将 EN 设置为高电平以获得输出电压。 是这样吗?

    此外、当我们为 LM51772EVM 上电并使用 GUI 时、我们会监控 I2C 总线。 我们看到我们在0xD4和0xD5上执行了一些 R/W 命令。 您可以帮助评论该过程的含义吗?

    e2e.ti.com/.../Power-on.csv

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    如果器件由 VIN 或 BIAS 供电、nRST 拉至高电平且 VCC2已上电、则可以访问 I2C。

    因此、如果 EN/UVO 为低电平、则在器件未启用直流/直流操作时、您可以访问 I2C (和控制寄存器)。

    请使用数据表中的寄存器欺骗手段获取有关寄存器和控制位的信息。

    如果有问题、请突出显示该部分或提出 专门问题。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我查看 GUI 的操作并得出20V/5A 的设置。 下面是我的设置。 对于0xD3/0xD9、您可以详细地对命令进行注释吗? 实际上、我不知道为什么 GUI 设置此类设置。

    让 Vin 和 EN 设置为低电平
    写入以下数据
    存储器地址 峰值振幅
    0xD3 0x00 VDET_EN = 0
    0xD9 0x20 为 PCM 选择参考 VOUT 的较低电压窗口阈值
    0x0D 0x03 20V
    0x0C 0xE8
    0x0A 0x64 5A
    EN 设置为高电平

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    真的很抱歉,但我完全不知道你想得到什么信息或评论。

    我可能只是错过了一些理解的东西,并认为错误的方式,但我的理解是,你要求注释不同的命令,但你已经添加了这个在最后一列.

    此致、

     Stefan