This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:BQ25611D?μ A

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460354/bq25611d-bq25611d-use

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:BQ25611

工具与软件:

1.使用 BQ25611、12V 适配器的电源连接到 VBUS 管脚、电源负极连接到 GND;D+、D-管脚直接挂起、以便能够识别和检测到芯片?
2.如果使用12个适配器电源接入 VBUS 引脚,必须连接 D+、D-引脚? 最大输入电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 D+/D-线路悬空会通过未知适配器将输入电流限制识别为500 mA。 此输入电流限值可以在检测后在寄存器中更新。 最大输入电流限制为3.2A。 通过连接 D+/D-线路、可以连接其他适配器并根据适配器自动更新输入电流限制。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D+、D-悬空、上电后、可以使用 I2C 调节输入电流吗? 将其向上或向下旋转?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、浮动 D+/D-标识未知适配器、I2C 可以在之后调整输入电流限制。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我是12V 电源适配器输入、没有 D+和 D-、该芯片如何识别12V 电源? 在这种情况下、输入电流是否可以通过 I2C 直接调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、如果您将 D+/D-线路悬空、充电器将识别未知适配器、并且  I2C 可以在之后调整输入电流限制。 只要输入电压在工作范围内、就应该正常。

    此致、

    Mike Emanuel