This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:IO 配置的寄存器映射(0x5C)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455216/tps25750-the-register-map-of-io-config-0x5c

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

您好!

TPS25750的 TRM 中未描述 IO CONFIG (0x5C)的寄存器映射。

您能否透露该注册的详细信息?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 TI 美国圣诞节不营业。 请期待本周的回复延迟。

    圣诞快乐、假期快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、  

    当 TPS25750正确引导(模式0x03返回 APP)时、不打算动态修改 IO 配置(0x5C)。 此寄存器只能通过应用程序自定义工具进行配置、并且 GPIO 可以配置为技术参考手册的 GPIO 事件中显示的可用事件。  

    对于我们建议使用 TPS25751的新设计、该器件与 TPS25750引脚对引脚兼容、还支持 PD3.1、液体检测、PPS 等更具可配置性。 有关更多详细信息、请参阅此常见问题解答页面: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346998/faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751 

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond - San:

    感谢您的支持。

    1.了解不打算动态修改 IO Config (0x5C)而无法披露 IO 配置(0x5C)的寄存器映射是否正确?

    我还有一个问题。

    2.在 TPS25759应用程序自定义工具的 IO 配置设置值中、GPIO4和5设置为"引脚多路复用为备用功能"、但执行补丁捆绑包后、GPIO 状态寄存器的字节[4]为0x30。 这是输出端口设置0输出。 如果有办法避免这种情况、请告知我们。

    TPS25750无法避免这种情况、因此修复它的唯一方法是替换为 TPS 25751?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、  

    1. 了解 IO 配置(0x5C)不打算动态修改而无法披露的 IO 配置(0x5C)寄存器映射是否正确?

    是的、正确。

    [报价 userid="460063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455216/tps25750-the-register-map-of-io-config-0x5c/5594062 #5594062"]

    2.在 TPS25759应用程序自定义工具的 IO 配置设置值中、GPIO4和5设置为"引脚多路复用为备用功能"、但执行补丁捆绑包后、GPIO 状态寄存器的字节[4]为0x30。 这是输出端口设置0输出。 如果有办法避免这种情况、请告知我们。

    TPS25750无法避免这种情况、因此修复它的唯一方法是替换为 TPS 25751?

    [报价]

    GPIO4和 GPIO5在您的设计中的意图是什么? 硬件设置如何以及这些 GPIO 是否需要多路复用为 DP/DM?  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond - San:

    GPIO4和 GPIO5在您的设计中的意图是什么?

    ->GPIO4和5被认为是 DP/DM。 这是检测 BC1.2。 USB DP/DM 被连接至 MPU 和 TPS25750。 由于 TPS25750的输出设置为低电平、因此 USB 通信似乎无法进行。

    硬件设置如何以及这些 GPIO 是否需要多路复用为 DP/DM?

    ->硬件设置是从 MPU 进行的。 它通过 I2C 从器件从 MPU 中执行。 执行补丁捆绑包后、端口控制寄存器设置为启用 BC1.2。 不进行其他设置。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、  

    这是在 GUI 上为 TPS25750启用 BC1.2时的一个已知问题、此时 GPIO 卡在仅输出状态、强烈建议改用 TPS25751、以解决 GPIO4/5设置为输出的这一问题。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond - San:

    我知道此 IC 存在一个已知问题。

    是否有任何文档可以详细解释此问题?

    我是否正确、TPS25750 GUI 不会解决这个问题?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、  

    目前、我们没有有关 TPS25750所有已知问题的文档、TPS25750的 GUI 不会更新以解决该问题。 建议在新设计中使用 TPS25751、因为这是我们对(PD 固件和 GUI)进行所有修复和更新的地方、对于由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond - San:

    感谢您的确认。

    这是在 GUI 上为 TPS25750启用 BC1.2时的一个已知问题、其中 GPIO 始终只读作输出

    ->如果 GPIO4引脚和 GPIO5引脚卡在仅输出状态、理解它们不能用作 DP/DM 是否正确?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:  

    是的、正确、为了使 BC1.2正常运行、DP/DM 线路不能只被锁定为输出、这将妨碍 BC1.2枚举正常工作。 TPS25751已解决此问题。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin