This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74912-Q1:LM74912-Q1/LM74912QEVM 理想二极管不会按预期对交流纹波进行整流

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7472EVM, LM74912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431736/lm74912-q1-lm74912-q1-lm74912qevm-ideal-diode-is-not-rectifying-ac-ripple-as-expected

器件型号:LM74912-Q1
主题中讨论的其他器件:test2、LM74912、LM7472EVM

工具与软件:

测试设置:
EVM LM74912QEVM 连接了可编程电源。 输入电压为12V、与2Vp-p 500Hz 交流纹波叠加。 测量输入电压(TP1)和电流、DGATE 控制(TP7)和输出电压(TP2)。

输出负载:
测试1:空载
测试2:63 Ω 负载

EVM 跳线采用默认设置:
J5:1-2
J6:1-2
J7:1-2
J8:2-3
J13:2-3

理想二极管控制(DGATE)无法按预期工作、输入电流反向。 所用的测试设置应与数据表第9.2.2.2章(交流叠加输入整流:ISO 16750-2和 LV124 E-06)中介绍的类似。

基于数据表和使用的 EVM 电路、我希望 DGATE 行为不同(与数据表图9-3类似)。 什么可能导致此意外行为(在反向电流期间 DGATE 未关闭)?

测量结果 Test1 (空载)

DGATE 短暂关闭、但并非在所有交流周期中都关闭

TEST2 (63 Ω 负载)

DGATE 不会关断、输入电流反向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teroa:

    感谢波形、您能否在波形中绘制"DGATE-A"而不是 DGATE。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请查看随附的 DGATE-A 测量值

    TEST1 (空载)

    TEST2 (63 Ω 负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teroa:

    感谢波形。 这种行为不符合预期。 您能增加纹波并再次进行测试吗? 例如3Vp2p

    此外、控制器在其他方面是否正常工作? 您是否看到任何损坏?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该行为与3Vp2p 输入纹波相同(附有波形)。 该控制器在其他方面工作正常。 不应造成损坏、因为这是使用 EVM 执行的唯一测试。 我们首先在我们自己的电路中看到了类似的问题。 然后、我们尝试了使用 EVM 并看到了同样的行为(在此对话中提到)。

    TEST1 3Vp2p (空载)

    TEST2 3Vp2p (63 Ω 负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teroa:

    我会说、施加负载时 DGATE 不会切换是一种预期行为。 为了使 DGATE 进行切换、需要足够的反向电流流动。

    共享一个示例。  

    在 DGATE 可能由于极低的反向电流而无法切换的情况下、您能否使用更高的 COUT 再次进行测试。  

    还要使用更高的频率进行测试。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我做了更多的测试、我仍然对行为感到困惑。 我增加了更多的电容(原始 EVM 电容是原来的两倍和三倍)、但我能看到的是更高的反向电流、但 DGATE-A 行为是相同的。

    一些想法:
    我现在要参考应用手册-理想二极管基础知识(SLVAE57B)。 LM74912-Q1未列出应用手册、但我假设根据数据表、它与应用手册表6-1中列出的器件类似。

    1) 1)在线性控制中、我假设 DGATE-A 电压被调节以将 V_A-V_C 电压控制在基于数据表的10.5mV (标称值)。 从下面的第一次测量中、我可以看到调节只发生在很少的地方(请参阅下面的图示)。 大多数情况下、DGATE-A 具有恒定的斜率-2V/ms、不会跟随 V_IN/I_IN。 有什么想法这是正常还是不正常?
    2) 2)器件线性控制的带宽是多少(我没有在数据表中找到规格)?
    3)没有线性控制,我不知道这是如何工作的。 正如数据表中的参数 V_AC_REV 值为-10.5mV (标称值)、如果 Q3处于完全导通状态(4.3m Ω)、则需要二极管提供-2.44A 的电流才能正常工作(在标称情况下)。 我可以假设这种相对较低频率的运行(500Hz)应该在线性模式下发生?

    我还测试了我有的另一个 EVM (LM7472EVM)。 通过该器件、我可以看到 DGATE-A 大部分以线性运行。 LM74912的工作方式是否与 LM74720完全不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teroa:

    我过去在 LM74912-Q1上获得了一些100kHz 的结果。 它可以完成与 LM7472EVM 相同的任务。

    可以在更高频率下测试相同的设置吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是 、我们的电流测试设置(设备)仅限于<kHz 的频率。 而相对于电流频率(500Hz)的轻微增加不会改变运行。

    不过、从100kHz 的测量结果来看、您可以看到 VGS_D 不会跟随 Vin/I_supply。 当达到足够高的负电流(-3A)时、VGS_D 变为低电平。 我在此测量中没有看到线性运行。

    为了进行比较、下面的测量是从具有63 Ω 负载(并联到100uF、两个 EVM 中添加了额外的电容器以具有等负载) 12V 2Vp2p 500Hz 纹波的 LM7472EVM 进行的。 该器件(LM74720)似乎根据 DGATE-A 信号以线性模式运行。

    1.不同的行为是否是由于 EMV (例如布局)的差异造成的?

    或者这些器件中的线性运行带宽是否不同(LM74912-Q1与 LM74720)?

    3.不同设备线性操作的带宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    以上问题的任何想法:

    1.不同的行为是否是由于 EMV (例如布局)的差异造成的?

    或者这些器件中的线性运行带宽是否不同(LM74912-Q1与 LM74720)?

    3.不同设备线性操作的带宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有没有人遇到类似的问题或有关于线性运算带宽的更多信息? 任何帮助都将受到赞赏。

    非常感谢

     Teroa