This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840-Q1:稳压器和电感器运行高温、~95C

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455033/lm70840-q1-regulator-and-inductor-running-hot-95c

器件型号:LM70840-Q1

工具与软件:

我将 LM70840-Q1用于12V 稳压器、运行温度非常高。  随附了填写完整的快速入门计算器(计算器中显示的电路很好地代表了我的电路)。

VinMin = 48V

VinMax = 62V

VOUT = 12V

Iout = 3A  

附加电路中、负载为3A、环境温度为24°C 时、电感达到95°C、而芯片约为85°C。 温升过高。 我曾经乱搞频率改变、但所做的只是查看芯片或电感器是否更热、其中一个温度总是达到95°C 或更高。 空载时、峰值温度~65C。

如何降低此稳压器/电路的温度?

 e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_quickstart_5F00_calculator.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将开关频率减少到300kHz、如您所述。 您的开关频率降低了多少? 此外、电感器的纹波电流超过90%。 请尝试使用15uH 而不是10uH。 您使用的电路板的热结是什么? 是来自 EVM 的热测量值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我交换到频率为400kHz 的15uH 电感器。 电感器不再明显变热、但芯片在负载为3A 时仍达到~70C。 我一直在用热像仪和热电偶测量温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lyla、您好!

    如果您需要任何其他支持、请告诉我。 如果您对 IC 的性能满意并且没有其他问题、请单击"Resolved"以关闭该主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我交换的15 μ H 电感器太大、无法容纳在其中。 当我换用物理尺寸较小的15uH 电感器时、电感器再次开始过热。 您如何建议在不增加电感器物理尺寸的情况下降低电感器和芯片的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器的选择应基于设计的峰值纹波电流。 通常、尺寸较大的电感器和/或较低的电感具有较高的电流 饱和额定值。 此外、请尝试寻找 DCR 值较低的电感器、以降低导通损耗。  

    Unknown 说:
    您如何在不增加电感器物理尺寸的情况下降低电感器和芯片的温度?

    这很难做到、因为较低的开关频率会降低 IC 的功率、但会增大电感值。 您是否看过其他电感器供应商? 您的应用是什么?您说"过热"的标准是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lyla、您好!

    有更新吗?