This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:确定

Guru**** 2390975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459965/lm70880-q1-ok

器件型号:LM70880-Q1

工具与软件:

 我们需要使用 LM70880-Q1设计 8A、42V 降压转换器。 电源电压将为52V 至60V  、转换器必须以400KHz 至600KHz 的 PWM 频率运行。  

我在设计控制环路元件时需要设计帮助。 应用手册中提供的标准电路 不符合要求并在 LTspice 仿真中给出误差。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pspice 模型在 LTspice 上不起作用、因此这就是您在仿真中遇到错误的原因。

    请使用快速入门计算器。

    https://www.ti.com/tool/download/LM70XX0-CALC

    从我的观察结果可以看出、输出端的电流为8A @ 42V 时将不起作用、因为 IC 会过热并发生热关断。 您可能希望采用基于控制器的解决方案。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新? 如果没有、请点击"Resolved"以关闭主题帖。 谢谢!