This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16301Q2:适用于 ToF 摄像机的 VCSEL 驱动器解决方案

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459640/csd16301q2-vcsel-driver-solution-for-tof-camera

器件型号:CSD16301Q2

工具与软件:

您好!

我们有几个需要驱动的10W VCSEL。 该传感器具有一个调制频率高达200MHz 的内置 LVDS TX。

我已经阅读了文档 sbaa209b、该架构似乎使用通用 LED 驱动器实现高侧电流限制、并使用 MOSFET 实现高速开关。

我想问一下、目前是否有可用于此目的的集成解决方案? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    感谢您的咨询。 我是 TI 功率 MOSFET 产品系列的应用工程师。 我没有听说过任何将恒流 LED 驱动器与 FET 集成的器件。 我将把该线程再分配给我们的 LED 驱动器应用团队、以获取其输入。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:  

    我是 APP-LED-DL 团队的系统工程师。 我们有许多恒流 LED 驱动器。 您是否具有 VCSEL 的目标偏置电流和正向电压范围?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  。 照明方案尚未最终确定、因此我们对于 VCSEL 连接方法仍有讨论空间;我们仍然有多种选择。

    然而、由于这是汽车应用、因此它必须是 AEC-Q100产品。 目前、我的估计是使用一个降压解决方案、其串联 VF 约为12V、驱动电流约为2A 至3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:  

    这样、我会推荐 LP8868Z。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    LP8868Z 确实是我的选项之一、但我想确认其 PWM/EN 响应时间是否足以进行200MHz 调制。 如果不能、我将不得不使用它进行高侧电流限制、并额外添加一个并联 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:  

    LP88684.08的 PWM/EN 不支持200MHz。 它只能根据 VCSEL 所需提供2~3A 偏置电流。 调制应在外部实现。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我将继续进行设计、并在需要时咨询我们当地的 FAE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:  

    欢迎您!  

    此致!  

    John。