This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828303:TPSM828303的 webench 稳态仿真问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM828303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461237/tpsm828303-webench-steady-state-simulation-issues-with-tpsm828303

器件型号:TPSM828303

工具与软件:

您好!

我正在尝试运行 TPSM828303的 Webench 稳态仿真、其中配置为自动模式下的4.5V 至5.5V 输入、1.0V 输出@ 0.541A 负载。  webench Vout 波形看起来像是器件无法调节。  输出如下所示:

我已将仿真负载电流增加到1A、我得到预期的输出。  启动或负载瞬态仿真的结果也与预期一致。  从自动模式切换到强制 PWM 模式(0.541A)后、也提供了预期的输出。  仿真是否有问题、或者此直流/直流转换器在0.541A 负载电流下的输出电压为1.0V 时不能在自动模式下运行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    我使用上述参数检查了 Webench 稳态仿真、默认 BOM 无法重现观察到的输出。

    您是否选择了特殊的 BOM 组件? 请告诉我。

    对于极端元件值、可能会发生在数据输出开始之前、仿真中的"稳态"已热稳定。 您的屏幕截图可能仍然显示稳定过程。 这是一种仿真现象、对于实际的 IC 行为而言是无法预料的。

    启动仿真通常不存在建立时间、因为它们从0V 开始。 因此、作为权变措施、您可以使用启动仿真结果(在图的末尾放大稳定状态)来评估 Vout 纹波等

    此致、

    Andreas。