This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:探讨 MOS 损坏根本原因

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460220/lm5060-q1-mos-damage-root-cause-discuss

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

工具与软件:

嗨、团队:  

我正在测试 LM5060电路 OCP ,我发现一个问题,当输出预加载10A 通过电力负载和直流电源电流限制设置10A。  

我接通电源时、MOS 短路会损坏。

但如果直流电源限值增加到20A、电路将正常通电。  

我现在感到困惑。 您能帮助分析波形吗?

此外、如何计算  

预载10A、直流电源10A 限值、上电(MOS 损坏 g、d、s 短路)

 

预载10A、直流电源20A 限制、上电

电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果预负载为10A、为什么峰值电流大于10A?

    两种测试用例的 Vin 有何变化?  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    在 设置为12V 的两种情况下、Vin 没有变化。

    10A 负载由 Chroma 电气负载使用。

    输出端子连接到电气负载。

    我不知道电流过冲始终为10A 的原因、猜电气负载会在输出轨电压上升时进行补偿。

    我可以尝试更改电气负载 Von 点设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fusheng:

    [报价 userid="522013" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460220/lm5060-q1-mos-damage-root-cause-discuss/5603581 #5603581"]

    在 设置为12V 的两种情况下、Vin 没有变化。

    [报价]

    Rakesh->由于负载消耗的电流大于10A、12V 电压应略有下降。 如果您在示波器中探测 VIN、我们可以弄清楚。

    您能否使用实际的最终应用负载而不是电子负载进行测试。 这将为您提供 LM5060在应用中的适用性的真实画面和理解。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。  

    我在示波器中探测 Vin ,但我看到波形与 振荡, Vin 电压范围从8V ~ 13.6V,  

    您能用实际的最终应用负载而非电子负载进行测试吗?

    我会尝试它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fusheng:

    好的。 期待您的实际负载测试结果

    此致、

    Rakesh