This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:采用 Webench 电源设计器的 COUT 与数据表不匹配

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461226/tps61178-cout-with-webench-power-designer-does-not-match-data-sheet

器件型号:TPS61178

工具与软件:

我使用的是以下设计:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

我要将数据表中的公式应用于它、以检查我是否走在正确的道路上。 当我得到用于计算 Cout 的公式时:

结果与设计中的总电容不匹配(38uF、陶瓷电容降额)。 在 Δ Istep 为1、44、deltaVtran 为~0、2V (根据负载瞬态仿真)且 fBW=21.55kHz (交叉频率@ 16V Vin、我假设为 fBW)的情况下、我得到的值为53 μ F。

我缺少什么?

TIA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIA:

    抱歉、我不是很清楚 Webench 如何获得参数的。

    通常、我们选择 电容器的主要原因是进行纹波计算。

    结果是陶瓷降额电容、因为大多数纹波电流流经陶瓷电容器。

    为了满足负载瞬态需求、可以通过以下公式估算 Cout:

    Cout 是总电容。

    两种计算不冲突、请为您的设计选择较大的计算。

    此致、

    Fergus