This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:如何从寄存器中确定放电已开始?

Guru**** 2557070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460648/bq40z50-how-can-i-determine-from-the-registers-that-the-discharge-has-begun

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

您好! 

在我的产品中、我使用具有 R5固件的 bq40z50。
需要确定电池的当前状态-"充电"、
在不通过 SMBus 读取数据的情况下"放松"或"放电"。

为此、我决定尝试使用 bq40z50 GPIO。
例如、这样、"弛豫"时、GPIO 处于低电平以及何时
"充电"或"放电"为高电平。

但这里出现了一个问题:是否要确定可以使用"充电"状态 
"Battery Status"寄存器的[DSG]位
(低电平-正在充电、高电平-无充电)、然后"静置"和"放电"
状态相互连接、两者都被定义为 Battery Status [DSG]:HIGH。

请告诉我、是否可以通过 bq40z50的位进行确定 
即电池处于"放电"状态的寄存器?
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    没有只与电量监测计放电直接相关的位、但可以使用其余位来了解电量监测计何时处于静置状态。 但是、该位并非基于电流何时停止、而是电芯电压何时达到弛豫状态。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有这样一个小点,我会很开心!))