This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61287:COMP 设置和原理图审核

Guru**** 2594410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448061/tps61287-comp-setting-and-schematic-review

器件型号:TPS61287

工具与软件:

您好!

是否有任何用于 TPS61287补偿的转换器工具可以让我们分享?

或者、输入电压20V 到输出电压24V/3A 有任何建议值?

请帮助查看以下原理图、了解  输入电压为20V 到输出电压为24V/3A 的应用。  

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您联系我们。

    计算工具尚未发布。

    1.请在输出侧添加一些陶瓷电容。

    2.补偿参数可以选择如下:Rcomp=40k、Ccomp=47nF、CP=100pF;

    您能否分享本案例的 EE?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    我们发现是否提供20V 电压、但 IC 损坏(Vin 短接至 Vout)。

    您能帮助我们查看板级配置文件吗?

    谢谢!


    e2e.ti.com/.../27_2D00_0520_2D00_000_2D00_4CW-Riobuds-Anyuse-cable-X1_2D00_0.pcb

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉、无法使用 Altium 或 Candence 打开附件文件。

    您能否仔细检查文档?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fergus:

    仅供参考、它是2层电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢快速响应。

    对于布局、它未进行优化、但可以接受。  

     AGND 可能受到 PGND 开关噪声的干扰。

    我想这不会导致器件损坏。

    您能否检查器件是否在输入和输出目标较低的情况下正常工作?

    可在较低电压下测试开关规格。

    另外、如果有更多的结果(如 振荡或不稳定)、请告诉我。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是否有进展?

    如果您有任何问题、请随时联系。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    我已经获取了电路板并尝试提供 Vin =12V。 首次计时功能正常、可提供25V 输出。

    SW 引脚波形看起来正常、但我未保存波形。

    这是我第二次添加200mA 的负载、然后 Vin 也短接至 GND。

    我尝试应用样片和 EVM 以进行仔细检查。

    我对 FB 电阻器有疑问、发现使用的是2.4M Ω 和100K Ω、但发现数据表使用的是220 Ω 和1xK Ω、

    它是否会影响 IC 正常工作?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    理论上、FB 电阻器仅 影响输出电压目标。

    主要问题是关于刻录问题。

    根据前面的信息、一种是 Vin 短接至 Vout、另一种是 Vin 短接至 GND、

    这表明上 MOS 已烧或下 MOS。

    一个可能的原因是拍摄。

    请比较 EVM 和电路板的开关和驱动波形、以了解差异。

    您会介意送给我一个电路板、我们可以和您一起进行同样的测试吗?

    如果您有任何更新、请随时通知我。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    请比较 EVM 和电路板的开关和驱动波形、以了解差异。

    => 我们正在这样做、但我们正在应用示例。

    您会介意送给我一个电路板、我们可以和您一起进行同样的测试吗?

    =>当然、很高兴听到您愿意帮助我们。 请将您的地址发送给我、我会准备一块电路板给您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以给我发送一封电子邮件吗?

    我的地址是 f-he@ti.com

    我还可以直接发送一个 EVM 给您。

    此致、

    Fergus