This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:请建议使用驱动器 IC 来精确控制高功率 UV LED 光源(0~1A)。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460854/lm3409-please-recommend-a-driver-ic-to-controll-high-power-uv-led-light-source-0-1a-precisely

器件型号:LM3409

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI):

我是 Sooyang Lee、我是 Jooam Corp.的一名科学研究员

我正在寻找可驱动高功率 UV LED 光源的驱动器 IC。

我们必须 精确控制流经 UV LED 光源的电流、范围为0 ~ 1A。

我们将使用 DAC 将 LED 驱动器 IC 连接到 Arduino 板。

我们向我们的 GUI 输入了一个专用电流值、然后 GUI 与 Arduino 固件进行通信。

在这种情况下、我们应该使用哪种驱动器 IC?

请推荐驱动器 IC 和正确的连接方法。

谢谢你。

此致、

Sooyang Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道吗

    1.输入电压和输出电压的范围是多少?  

    2.目标输出电流的精度是多少?  

    您可以考虑使用 TPS92643、它通过平均电流模式控制器件实现了更高的精度性能、与使用峰值电流控制模式的 LM3409相比、该器件具有更高的精度性能。