This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:.chem 文件 N°4162

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQWIZARD, BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459986/bq78pl116-chem-file-n-4162

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件:BQWIZARD

工具与软件:

尊敬的 e2e 支持:

您能否提供单元格 JGNE 1800mA (n°4162 )的.chem 文件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议遵循这一 e2e 中的步骤: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682224/bq78pl116-newest-chem-file-version-for-lg-chem-icr18650e1

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Adrian 完成这个过程。

    很遗憾、列表末尾的 ID 为 N°3999;因此未提及 N°4162。

    有其他方法可以获得它吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信我能在最后找到它、我会给您发送一封电子邮件。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adrian。

    他们 能够成功地将该文件集成到  软件的" Chemistry Updater "中。

    BU 在尝试创建.aux 文件时、会出现以下错误:

    使用较旧的化学文件" 2408.chem”时不会出现该错误。

    我们假设、为了与新芯片兼容、.chem 文件是不同的、并且它们不能用于芯片 BQ78PL116的 BQWizard 软件。 是这样吗?

     您能否确认是否存在文件不兼容问题、或者您是否有解决方案以便它们可以生成新的.aux 文件 ?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    新的 CHEM 文件似乎与 BQWizard 不兼容。

    此致、

    Adrian