This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050 SMBus 通信时钟异常

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460650/bq4050-bq4050-smbus-communication-clock-abnormal

器件型号:BQ4050

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我上个月向 TI 询问过这一问题、请查看下面的链接:

BQ4050:BQ4050 SMBus 通信时钟异常-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

请查看下面的客户回复、并记录数据!

我们已查看您的建议、确保我们遵守 SMBus 规范、

我们将上拉电阻更改为6.8k、并将时钟速度降低至20kHz。 这提高了可靠性、但偶尔仍会出现不良读取情况。

我们留了一个单元过夜、持续读取各种 I2C 从器件和 BMS IC。 以下是其中一个故障示例:

[00:50:15.493,164] BMS_DATA:BMS_DATA_THREAD:运行状态:0x00FFFFFF
[00:50:15.496,185] BMS_DATA:BMS_DATA_THREAD:温度传感器:27
[00:50:15.510,284]
[00:50:15.521,636]
[00:50:15.526,611]
[00:50:15.526,611] BMS_DATA:检测到 BMS 永久性故障[00:57:08.105,957] BMS_DATA:BMS_DATA_THREAD:操作状态:0x00000020
[00:57:08.108,917] BMS_DATA:BMS_DATA_THREAD:温度传感器:27
[00:57:08.122,406]
[00:57:08.134、87]
[00:57:08.139,862]
[00:57:08.139,862] BMS_DATA:检测到 BMS 永久性故障。

 

请参阅随附的完整日志。

 Peter 已检查–NRF 上的 I2C 控制器确实支持时钟延展。

对于如何提高通信可靠性、您还有什么想法吗?

e2e.ti.com/.../i2c.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当发生"BMS PERMANENT FAILURE (BMS 永久性故障)"时、这是因为它们是通信错误、还是从电量监测计的 PF 寄存器中可以看出这是永久性故障?

    此外、从测量仪表轮询信息的速率是多少?

    此致、

    Anthony