This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:FCC 更新条件

Guru**** 2567035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459252/bq40z50-r2-fcc-update-condition

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

你(们)好  

FCC 更新的条件之一是温度变化超过5°C。

您能否进一步说明如何在监测计内管理该过程?

我们观察到、当从室温转换到非常低的温度时、FCC 会进行更新、但当从低温转换回室温时、FCC 不会进行更新。

我们测试了三个样本、其中 FCC 两个样本保持不变、而一次更新。

谢谢

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    是否可以接收这三个样本的日志文件及其.gg 文件、以便我们可以进行更深入的研究? 此外、这些器件目前是否启用了[SMOOTH]?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    附加的日志文件。

    e2e.ti.com/.../S1.xlsxe2e.ti.com/.../S2.xlsx 

    附件中的 GG 文件。 它们共享相同的设置。  

    e2e.ti.com/.../111.gg.csv

    当从低温转换到高温时、S1的 FCC 没有更新、而 S2确实更新了。

    我想知道为什么会这样?

    谢谢

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    是否有可能接收这些情况中每种情况的 bqStudio 日志文件? 这将允许我们查看所用热敏电阻的每个温度读数。  

    根据.gg 文件、它似乎正在使用 TS1、TS2和 TS3。 在每种情况(例如每个热敏电阻的位置)之间、测试设置是否有差异?

    测量仪表将使用 Temperature()寄存器来确定这些变化何时发生、根据.gg 文件、Temperature()将基于从每个热敏电阻看到的最高温度。

    由于 Smoothing 当前基于.gg 文件而启用、因此 bqStudio 日志文件还允许我们将 True FCC/RemCap 值与滤波版本进行比较。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    我们没有 bqStudio 日志。 您能否告诉我在确定是否更新 FCC 值时应该重点关注哪些参数?

    TRM 只是指出、超过5°C 的温度变化会触发更新、这可能导致人们认为 FCC 应该随每次5°C 变化而更新。

    谢谢

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    如果可能的话,请读出 DAStatus2()函数,因为它将提供测试的所有可能的温度读数,以及 GaugeStatus1()函数,因为它将允许未过滤的 FCC 值和其他值被看到。

    此致、

    Anthony