This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:齐纳二极管

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453985/tps2373-4evm-758-zener-diode

器件型号:TPS2373-4EVM-758
Thread 中讨论的其他器件:UCC2897A

工具与软件:

尊敬的 TI:

这是对先前帖子的跟进。 有些事情发生了,所以我被拖延回答你要求的细节。

如下图所示、占空比非常低。 转换器的输出电压为1、3V、这是不需要的。 如果您需要更多信息、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否分享您的电路原理图? 您应用了什么直流/直流控制器?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    有关原理图、请参阅附加的文件。 Im 上使用的电路与评估板上使用的电路相同。

    此致、

    Mike

    e2e.ti.com/.../7485.Hubbay_2D00_PoE-PD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的更新。  

    我注意到的一点是、VC_OUT 电容不比 VC_IN 电容大10倍。 您可以考虑使 C80 = 1 - 10uF。 并尝试测量 VC_IN - RTN 和 VC_OUT - RTN 电压。 告诉我它是否可以修复。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我将 C80替换为4、7uF 的电容器。 我测量了 Vcin 和 Vcout。 它们在切换。 我还测量了电源电压54V。 也就是稳定的值。

    绿色表示 VCIN、蓝色表示 VCOUT、黄色表示 VDD

    此致、

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的更新。 我会在5个工作日内回复您。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的耐心。  

    看起来电路由于交流正向电路过载而进入断续模式

    尽管 TPS2373-4的 VC_IN 和 VC_OUT 电容现在已得到校正、但您可能仍需要打开新的票证、向 UCC2897A 的工程师查询交流正向电路问题。  

    此致、

    Diang