This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:确认连接图

Guru**** 2388160 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452966/tps65994ad-connection-diagram-confirmation-review

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:HD3SS460

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS65994AD 和 HD3SS460。

他们想要查看连接图的请求。

这是机密信息、我想离线使用。

我希望你给我发送一个友好的请求。

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队成员将很快对此作出回应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我已向您发送朋友请求。 您可以直接与我分享。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您发送友情请求。

    我发送连接图。

    您能看到并提供建议吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    TPS65994AD 和 HHD3SS460之间的连接正常。 TPS65994AD 原理图也看起来不错、但我们通常建议在 CC1/2上使用330pF 电容。

    配置 TPS65994AD 时、请将以下 GPIO 配置用于 GPIO 1、2和3。

    您可以直接向我发送消息、也可以在此处回答任何其他问题。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的建议、客户还有一个问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    目前220pF 连接到 CC1/CC2至 GND。

    220pF 是数据表中使用的值。

    您是否提到将220pF 更改为330pF 会更好?

    或者这是否意味着需要额外的330pF 电容器?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    由于美国节假日、敬请期待延迟回复!

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris 和 Alex。

    这只是一个提醒我期待等待你的答复。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    有。 我们建议将 CC 上的220pF 电容器更改为330pF。 因此、我们建议在每个 CC 引脚上使用330pF 电容。

    此致!

    Alex