This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63602:负极配置

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63602
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461080/tpsm63602-negative-configuration

器件型号:TPSM63602

工具与软件:

您好!

我计划在 IBB 模式下使用 TPSM63602来生成输入电压范围为12-24V、高达-15V/2A 的-5V 电压(将根据不同 FB 电阻的设计而更改)。
数据表中几乎没有关于此配置的信息、我可能会很容易出错。

如果您能为我提供有关此设计的反馈、我将不胜感激。



谢谢。

Sariel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sariel:

    感谢您的提问。 当您将模块用于此 IBB 时、我可以推荐本 应用手册 、它会利用类似 模块完成成功的 IBB 应用的设计过程。 需要注意的一个主要问题是、该应用手册适用于4A 器件、而 TPSM63602是2A 器件。 不过、 只要在 第1.2节公式以及任何其他电流公式中考虑到了这一点、本应用手册就可以帮助指导您完成整个应用过程。

    当然、如果您在阅读本应用手册后还有其他问题、请随时提问。

    谢谢!

    Joshua Austria.