This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:与 TUSB1046EVM 兼容并计划升级?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDKEVM, TPS65982, TUSB1046EVM, TUSB1064RNQEVM, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461156/tusb1064rnqevm-compatibility-with-tusb1046evm-and-plan-to-upgrade

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65982TUSB1046EVMTPS65987D、TPS65987DDKEVM、 10G-EXPANSION-EVM

工具与软件:

您好!

我正在尝试演示一款适用于 PD (20V 5A)+ DisplayPort + USB2.0的单 USB-C 电缆解决方案。 基本上是  用于概念验证的拉电流板/灌电流板系统设置。

 灌电流转接驱动器 EVM (TUSB1064RNQEVM)已旧、但仍处于运行状态。 它将 TPS65982 (现已被 TPS65987D 取代)用于 USB PD。  我在想知道为什么当 您对源 TUSB1046EVM (使用最新的 TPS65987D)完成此操作后、TI 无法升级此接收器转接驱动器 EVM。  您能否确认此旧的灌电流转接驱动器 EVM 是否与新的拉电流转接驱动器 EVM 完全兼容?

是否有计划升级  TUSB1064RNQEVM 以使其 能够配备 TPS65987D?

 

我想您可能认为上述 EVM 侧重于演示转接驱动器、因此 PD 控制器不太重要。 我还 在 TPS65987DDKEVM 及其扩展板(10G-EXPANSION-EVM、似乎已停产)上单独发布了一个相关主题: TPS65987DDKEVM:EVM 扩展板-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

谢谢!

Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    [报价 userid="634012" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461156/tusb1064rnqevm-compatibility-with-tusb1046evm-and-plan-to-upgrade "]

    是否有计划升级  TUSB1064RNQEVM 以使其 能够配备 TPS65987D?

     

    [报价]

    EVM 本身和 PD 控制器都能够正常工作。 未来有计划更新1064 EVM 上的 PD 控制器、但此时间轴尚未确认。

    [quote userid="634012" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461156/tusb1064rnqevm-compatibility-with-tusb1046evm-and-plan-to-upgrade 您能否确认此旧款灌电流转接驱动器 EVM 是否与新的拉电流转接驱动器 EVM 完全兼容?

    是的、它们将共同工作。

    1064和1046 具有不同的 PD 控制器、因为它们是在不同的时间开发和制造的。  

    此致!

    Vishesh Pithadiya