This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:有关 BQ34Z100的问题

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457755/bq34z100-question-about-bq34z100

器件型号:BQ34Z100

工具与软件:

您好:

客户有一个现象需要咨询。 电池放电停止后、通过 BQ34收集的电池总电压与电池的实际电压不对应

软件每两秒读取一次 bq34z100的电压值。 在电池循环过程中、大多数转换器每两秒更新一次电压值。 但是、当电池放电并保持待机时、可能会出现问题、刷新电压值需要20秒。

目前软件已经禁用了芯片的睡眠模式、但在电池充电和放电停止后、更新从芯片获得的电压值仍然需要20秒。 此现象是否与其他因素有关? 谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电量监测计报告的电压是 BAT 引脚检测到的电压。 是否使用了分压器? 分压器是否正确配置并启用? 是否已校准设备? 器件通常是否报告正确的电压?  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diego:

    1.不使用分压器

    2.电压已经过校准

    3.采集的电压有时能及时反映出电池的电压,但有时不能反映出电池的电压

    4、这是客户的 bq34z100模块电路的原理图。 请帮助进行故障排除

    e2e.ti.com/.../7167.BQ34Z100.pdf

    、客户是否愿意参考 BQ34Z100的驱动程序演示软件例程代码。

    6、这是客户端的测试数据 BQ34收集的电压可能偶尔会与实际电压偏差、并且收集到的电压会长时间保持不变

    e2e.ti.com/.../discharge-log.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个分压器、需要在数据闪存中进行配置。

    此主题介绍了如何使用分压器 (+)进行校准 BQ34Z100-R2:电压和温度校准问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    有时电压读数不正确、有时不正确、除非校准参数已更改。

    此致、

    Diego