工具与软件:
您好:
客户有一个现象需要咨询。 电池放电停止后、通过 BQ34收集的电池总电压与电池的实际电压不对应
软件每两秒读取一次 bq34z100的电压值。 在电池循环过程中、大多数转换器每两秒更新一次电压值。 但是、当电池放电并保持待机时、可能会出现问题、刷新电压值需要20秒。
目前软件已经禁用了芯片的睡眠模式、但在电池充电和放电停止后、更新从芯片获得的电压值仍然需要20秒。 此现象是否与其他因素有关? 谢谢你!!!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好:
客户有一个现象需要咨询。 电池放电停止后、通过 BQ34收集的电池总电压与电池的实际电压不对应
软件每两秒读取一次 bq34z100的电压值。 在电池循环过程中、大多数转换器每两秒更新一次电压值。 但是、当电池放电并保持待机时、可能会出现问题、刷新电压值需要20秒。
目前软件已经禁用了芯片的睡眠模式、但在电池充电和放电停止后、更新从芯片获得的电压值仍然需要20秒。 此现象是否与其他因素有关? 谢谢你!!!

你好、Diego:
1.不使用分压器
2.电压已经过校准
3.采集的电压有时能及时反映出电池的电压,但有时不能反映出电池的电压
4、这是客户的 bq34z100模块电路的原理图。 请帮助进行故障排除
e2e.ti.com/.../7167.BQ34Z100.pdf
、客户是否愿意参考 BQ34Z100的驱动程序演示软件例程代码。
6、这是客户端的测试数据 BQ34收集的电压可能偶尔会与实际电压偏差、并且收集到的电压会长时间保持不变
您好!

这是一个分压器、需要在数据闪存中进行配置。
此主题介绍了如何使用分压器 (+)进行校准 BQ34Z100-R2:电压和温度校准问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
有时电压读数不正确、有时不正确、除非校准参数已更改。
此致、
Diego