This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320温度/电压值显示不正确

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457933/ucd90320-ucd90320-temperature-voltage-values-are-showing-incorrect

器件型号:UCD90320

工具与软件:

我们在设计中使用 UCD90320。 在测试过程中、我们在读取电压/温度值时发现了不一致。 在长时间浸泡和调试时、会观察到 值间歇性读取不正确。 对于过夜运行循环,我们已经看到值失败5~6次.

 

较高字节的读取值显示为"FF"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先、能否发送 Fusion GUI 保存的项目文件(.xml)?

    您发送了哪些命令来读取电压/温度? 考虑故障与预期值的返回值是多少?

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阅读我正在使用 PMBus 通过 CFPGA . 读取序列如下所示  

    1.写入 PAGE 命令(0x00)

    2.读取温度命令(0x8E)

    我们在室温下运行、因此正确的值为"DA78"或类似的值。 而错误的值为"FF71"或类似的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3872.UCD90320-_4000_-PMBus-Address-17d-Project.xml

    配置的 UCD 器件文件。

    e2e.ti.com/.../Log-For-UCD-values.txt

    均热测试的测试日志。

    根据上面的日志、我们可以说、在故障期间、我们只在值的 MSB 中看到故障。 LSB 是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Read_Temperature_ 2 (8Eh)、Read_Vout (21h) 是 PMBus 读取字、VOUT_MODE (20h)是 Read_Byte =>如果您使用 I2C 命令、请尝试对于8Eh 和21h 只读取2字节数据、对于20h 只读取1字节数据。

    此致。

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们所做的。 如果是 Vout_Mode、我们只读取一个字节。 而在 READ_TEMPERATURE_2和 READ_Vout 的情况下,我们正在读取两个字节。

    在日志使用中、请参阅从32位 FPGA 寄存器读取的数据。

    对于 VOUT_MODE -不考虑 MSB 字节。  

    对于  READ_TEMPERATURE_2和 READ_Vout -两个字节均被考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的配置中、没有分配监控器引脚来监控电源轨#1上的温度(第0页)。 尝试分配一个监控引脚来监控电源轨1的温度 、然后查看是否仍然看到意外值。

    此致

    Anne NGO