This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC77:整个温度范围内的 TLC7705QD 器件行为

Guru**** 2585245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461187/tlc77-tlc7705qd-part-behavior-at-full-temperature-range

器件型号:TLC77

工具与软件:

大家好

目前我们正在测试 Pat# TLC7705QD (非军用级)电源监控器,需要澄清以下内容

在开关特性表中、延迟时间指定为25°C、限制为"min=1.1ms"和"max=4.2ms"、 但在测试条件指示"Ta=全范围"时、该器件在接近温度限值时的预期行为是什么?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Winsbert:

    它们的典型值为2.1ms、将在25°C 下着陆、而取整个温度范围内的最小值和最大值。

    Jesse