This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:BQ25756

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460800/bq25756e-bq25756

器件型号:BQ25756E
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

请参阅下面的问题答案。
您好!
答案:
您使用的是 EVM 还是定制电路板?  
答案 否
空载时 BQ25756是否达到电池电压?
AN、电压即将到来、不稳定。
您是否认为 BQ25756的输出上可能存在某种类型的负载而阻止该输出出现?
答案是否定的
如果您更换 IC、则行为会发生变化
答案:未更换 IC。 检查了两个 PCB、在这两种情况下都不会进行电池深度放电充电、但充电 LED 亮起。
当存在电池电压时、会进行充电。
您能否为 充电电流为3A 的12.6V 电池提供一个经过验证的充电器原理图。 我将验证所有组件是否都满足要求
此致、
SASI VP  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨西你好!

    感谢您提供新信息。 为了清楚起见、我在这里发布了您的上一个问题。

    [报价 userid="162631" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459078/bq25756e-bq25756 "]我正在将此充电器 IC 用作我电池的独立充电器。 但是、在为深度放电的电池充电时会遇到问题。 充电器指示器显示正在充电、但没有电流流动。 保护电路(PCM)之前的蓄电池电压约为5伏、但由于 PCM 的欠压切断、PCM 之后的电压降至0伏。 您能否建议如何正确地为这种深度放电的电池充电? 请注意、我不会将 I2C 控制用于该应用;它是一个纯独立设置[/报价]

    我还有几个问题可以帮助进行调试:

    [报价用户 id="162631" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460800/bq25756e-bq25756 "]
    您使用的是 EVM 还是定制电路板?  
    答案 否
    [报价]

    您能解释一下这个答案吗? 如果您使用的是定制电路板、能否将原理图发送给我?

    [报价用户 id="162631" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460800/bq25756e-bq25756 "]
    空载时 BQ25756是否达到电池电压?
    AN、电压即将到来、不稳定。
    [报价]

    这听起来像是预期行为。 充电器应该开始为输出电容器充电、终止充电、然后在电压下降时为电容器充电。

    另外、是否可以测量深度放电电池端子上的电阻?

    [quote userid="162631" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460800/bq25756e-bq25756您能不能为 充电电流为3A 的12.6V 电池提供一张经过验证的充电器原理图? 我将验证所有组件是否都符合要求

    为了获取经过验证的充电器原理图、您可以使用该 EVM 吗? 如果将 R64替换为34.4kΩ 电阻器、BQ25756会将电池充电至12.6V。 您还需要将 ICHG 电阻器替换为16.2kΩ 电阻器。

    此致、
    埃森·加洛韦