This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:FMD Questions

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458531/ucc5350-q1-fmd-questions

器件型号:UCC5350-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我有以下问题。 您能支持吗?

  1. 表中的描述"out"是否与 OUT 引脚相对应、对吧?
  2. 您能否详细说明"超水平超出指定值"的行为?-需要此信息来评估他们的 FuSa 管理(如果这会违反他们的 FuSa 目标)。
  3. 在 FMD 表中没有关于 VCC1、VCC2、VEE2、IN+和 IN-的说明。 用户是否不必处理 这些输入引脚?

https://www.ti.com/lit/fs/sffs192/sffs192.pdf?ts = 1736243831168&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC5350-Q1

此致、

Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiya、

    1.是、此表中的 OUT 对应 OUT 引脚。

    2.此表是根据与每个输出引脚功能相关的芯片面积百分比生成的。 在本例中、87%的芯片是输出级晶体管。 该表指出、上拉网络和下拉网络都打开、导致未定义电压的浮动输出或关闭、从而导致电源短路和输出短路的概率为29%。

    3. OUT 引脚是唯一被认为对功能安全很重要的引脚。 在实际设计中、您当然需要保护电源免受瞬态过压的影响、并对输入进行去耦等 功能安全不基于器件的用例、也不基于电应力的可能故障模式。 它仅基于裸片面积。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    此表指出上拉网络和下拉网络都打开的概率为29%、导致上拉网络和下拉网络出现未定义电压的浮动输出

    因此、"OUT 电平超出指定值"模式对应于未定义的电压驱动、对吧?

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    没错、这是根据裸片面积和可用失效模式来确定的。

    我可以问您打算如何使用此 FuSa 信息吗? 最可能的故障模式是将高侧开关和低侧开关短接、并且电源和 OUT 接地。 上述基于面积的百分比没有反映这一点。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的确认。

    我不知道这些信息到底是如何使用的。 但据我所知、FuSa 工程师通常会创建一些树形图、并评估每种模式是否会违反 FuSa 目标、或者 模式是否会进入安全状态及其概率。

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiya、

    感谢您的更新。 如果您要了解更多信息、请告诉我。

    此致、

    Sean