This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:栅极波形异常

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454138/bq25756-abnormal-gate-waveform

器件型号:BQ25756

工具与软件:

尊敬的  

目前、MPPT 模块调试存在问题。 随附的是原理图和 PCB
主要问题如下:
未焊接 MOS 时、(Q5、Q6)的栅极波形是正常的、如下图所示:

焊接 Q5 (单 MOS)后、波形失真很严重、如下图所示

通过 I2C 和 BQ Studio 工具、我们检查了芯片的工作状态、发现芯片正常。 请帮助我们尽快调查此问题。
此外、您能帮助我们评估一些问题吗
问题1。 BQ25756驱动器能够支持的最大距离是多少? (IC 与 MOSFET 之间的距离)
问题2: BQ25756芯片解决方案是否支持双面 PCB? 我是否必须使用多层电路板?
问题3。 最好使用表面贴装 MOSFET 吗? 无法与 TO-220一起打包?   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    问题1。 我会说大约3厘米或4厘米。

    问题2: 可以使用2层 PCB 设计。 您必须在顶部对大多数信号进行布线、并在底部具有一个较大的接地平面。 不过、我建议使用3-4层电路板、这只是为了帮助散热。

    问题3。 您可以将任一 FET 用于 BQ25756。

    我有几个问题可以帮助解决此问题:

    • 我想你给我两次发送了相同的图像。 您能给我发送另一张图像吗?
    • IC 是否在 VBAT 上产生输出电压?
    • 电路板上有哪些 FET 和电感器?
    • 您能将原理图发送给我吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan

      在 BQ25756的调试过程中、上部计算机监测显示其进入了快速充电模式、但产品实际上并未进入充电状态。 有关详细信息、请参阅随附的调试记录。 请帮助回答这个问题、

    条件:1. PV 外部35V/1.5A 电源。
    2.输出端口连接到一个12串电池组,总电压为39V
    3.打开上部计算机并关闭看门狗
    4.启用 BQ25756和 CE 端口为低电平。 LED1/LED3灯亮起
    5、芯片上针脚24 RENG 的电压为5伏、正常
    6.芯片23引脚 DRV_SUP、具有额外的8.35V 驱动辅助电源
    7.启用上部计算机监控以显示快速充电(CC 模式)
    6、电源实际上没有充电电流(如下图)。
    7.示波器检测到没有 LODRV1/LODRV2的输出波形,这两个都是高电平
    电压电平大约为8.25V。

    请帮助指导为何无法进入充电状态以及如何解决该问题。 谢谢你

    条件:1. PV 外部35V/1.5A 电源。
    2.输出端口连接到一个12串电池组,总电压为39V
    3.启用 BQ25756和 CE 端口为低电平。 LED1/LED3灯亮起
    5、芯片上针脚24 RENG 的电压为5伏、正常
    6.芯片的23脚 DRV_SUP 与附加的8.35V 驱动器和辅助电源正常工作
    7.示波器监测 LODRV1波形,如图1所示,频率为220KHZ
    8.示波器监测 LODRV2波形、如图2所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您提供新信息。

    如果您也可以、您能否将充电器原理图发送给我以帮助我进行调试? 您可以通过 E2E 向我发送朋友请求、然后直接将原理图发送给我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ25756_5F00_Circuit_5F00_20241223_2D00_D_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您提供新信息。 您的原理图看起来很好、我有一些建议:

    • 在初始测试中、将 SW1和 SW2上的 RC 滤波器设置为 DNP
    • 在初始测试中、将 D1和 D3设置为 DNP
    • 尝试移除 FB (R54和 C28)上的 RC 滤波器、看看这是否会对电路运行产生影响。

    另外、对于您的测试条件、我很难读取测试之间的差异。 您能突出显示测试差异吗?

    此致、
    埃森·加洛韦