This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51435:LMR51450 (5A)与 LMR51435 (3.5A)之间的效率和热特性差异

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51435, LMR51450EVM, LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461463/lmr51435-differences-in-efficiency-and-thermal-characteristics-between-the-lmr51450-5a-and-lmr51435-3-5a

部件号:LMR51435
主题中讨论的其他器件: LMR51450EVMLMR51450

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LMR51435、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

LMR51435产品文件夹中列出了 LMR51450EVM 作为 EVM。

LMR51450EVM 是一款5A 产品、但与 LMR51435相比、热能、效率等是否有区别?

根据 LMR51450 (5A)和 LMR51435 (3.5A)的数据表、尽管输出电流不同、但 RDSon 规格相同。

如果施加相同的负载电流、产生的热量和效率是否相同?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    在相同的负载电流下、两个器件的产生热量和效率应该相似。 您可以查看各自数据表中的效率曲线、从而更好地了解其效率应该如何比较。 比较 LMR51450数据表的图7-1和7-2 以及 LMR51435数据表的图6-1和6-2 应该是一个很好的分析方法。

    由于 LMR51450具有较高的电流限制、因此在 PFM 模式下、在较轻负载时的效率可能稍好。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的答复。

    我知道 LMR51450和 LMR51435在相同负载条件下应该产生相同的热量且具有相同的效率。

    差异可能发生在 PFM 模式下的轻负载处。

    我将与客户分享这些信息。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    不用客气

    谢谢!

    Joshua Austria.