This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:请告诉我 SoH 和 Ra 的变化

Guru**** 2587275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458293/bq40z50-r2-tell-me-about-the-changes-in-soh-and-ra

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

大家好!

我在40Z50中遇到一种奇怪的现象、我在校准方面出错。

电压校准
电池电压:16.671V
电池组电压:16.671V
电池电压:4.066V
电芯电压:4.066V => 0.1V、这比实际电芯电压4.166V 低了0.1V。

在这个状态下重复3个充电和放电周期、
⇒:初始值99% k Ω 减少到93
Ra 变化了约4次(在大约50% DOD 时)。

接下来、在不更改任何设置的情况下重复了20个充电/放电周期。
⇒:93%β、增加至98
Ra 从4次增加到2次(大约50% DOD )。

问题1.
为什么 SoH 和 Ra 随校准电压(电芯)错误而变化?

问题2.
为什么在重复周期数时它们会恢复到原始值?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能发送测试中的数据吗? 我需要查看数据集来帮助调试该问题。 您还可以从电量计发送 gg 文件吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian。

    请检查随附的文件。

    SREC (cell0.1):Initial Settings (初始设置)
    GG_1 (cell0.1):初始设置后充满电时的 Gg 文件
    GG_2 (cell0.1):充电和放电3次后的 Gg 文件
    GG_3 (cell0.1):充电和放电6次后的 Gg 文件
    GG_4 (cell0.1):充电和放电26次后的 GG 文件

    此致。

    e2e.ti.com/.../SREC_2800_cell0.1_2900_.xlsxe2e.ti.com/.../GG_5F00_1_2800_cell0.1_2900_.xlsxe2e.ti.com/.../GG_5F00_2_2800_cell0.1_2900_.xlsxe2e.ti.com/.../GG_5F00_3_2800_cell0.1_2900_.xlsxe2e.ti.com/.../GG_5F00_4_2800_cell0.1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花些时间来研究这个问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用经过正确校准的电量计。 在校准电量监测计后、电量监测计将拥有准确报告 SOH、SOC 和 Ra 表等数据所需的所有信息。 电量监测计使用基于电芯的端接来确定这些值、如果未准确报告电芯的电芯电压、则这些寄存器也不会准确报告。 此外、如果正确校准、电池似乎不平衡。 建议重新校准监测计、然后对电池进行平衡。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我很抱歉,但是。。。
    问题1.
    为什么 SoH 和 Ra 随校准电压(电芯)错误而变化?

    问题2.
    为什么它们在重复周期数量后恢复到原始值?
    我没有收到这两个问题的答案。

    请回答这两个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以为我回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要获得准确的 SoH 和 Ra 表值、需要准确的电压读数。 如果电压不准确、则会在更新 SoH 和 Ra 表时出现错误。 我建议阅读这份介绍阻抗跟踪的文档: https://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua364b.pdf

    为什么在重复周期数后他们会返回原始值?

    由于电压读数不准确、因此应忽略 SoH 和 Ra 表值。

    此致、

    Adrian