This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320设计审查

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457328/ucd90320-ucd90320-design-review

器件型号:UCD90320

工具与软件:

e2e.ti.com/.../T50_5F00_OAM_5F00_UCD_5F00_90320_5F00_Review.pdf

您好!

我们将使用 UCD90320 作为我们其中一个中的电源序列发生器 开放式加速器模块(OAM) 热设计。 序列发生器在确保 OAM 成功上电方面发挥着关键作用。

这封邮件附有 PDF 原理图、供您查看。 原理图中清楚地指示了输入/输出信号的电压电平和描述。

我们  在验证 UCD90320的输入和输出接口方面需要帮助、以确保它们符合其预期功能并满足设计要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送使用 TI-Fusion-Digital-Power-Designer.zip 保存的项目文件(.xml) 、以便我们进行查看。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCD90320-_4000_-PMBus-Address-119d-Project.xmle2e.ti.com/.../T50_5F00_OAM_5F00_UCD90320_5F00_REVIEW_5F00_010825.pdf

    您好、Anne:

    感谢您的答复。 随附了 XML 文件和更新后的原理图 PDF。 如果需要其他东西、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:
    你在努力吗? 我正在等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看了您的原理图、以下是我的评论:

    • PMBUS_ADDR1引脚 L1在原理图中未显示为连接。 连接的一段短距离缺失。

    • 对于不超过基准电压且不需要电阻分压器的 AMON 输入、则应包含一个200欧姆电阻:  

    • 建议将未使用的 MON 和 GPIO 引脚接地、但不是必需的。
    • 对于 RESET 引脚、 除了 外部信号连接外、建议添加上拉电阻和接地电容器。

    我仍在查看您的配置文件、并将在明天回复您并提供有关该文件的评论。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已浏览过您的配置文件。 我唯一的评论是:

    • 当前未设置断电排序。 可以、如果系统不需要任何类型的定义断电序列。
    • 当前未设置任何故障。 没有 GPIO 引脚设置为充当故障并关断电源轨、而电子保险丝电流和温度监测引脚(引脚 B3和 E1)已禁用其故障。 仔细检查这是预期行为。
    • 虽然设置正确以匹配原理图、但并非所有 GPIO 引脚当前都在使用中。  
      • 一些 GPIO 引脚不影响任何电源轨的开/关、或者触发任何电源轨上的故障。 LGPO 没有逻辑设置。
      • 这是有意为之、但仔细检查是否没有 GPIO 缺失预期行为、例如将 GPIO 引脚用作故障来关闭系统。  

    只要所提到的断电序列、GPIO 和故障配置是有意为之、配置就没有问题。

    此致、

    Troy