This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:12V O/P 电压的输入工作电压范围详细信息

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462279/tpsm63606-input-operating-voltage-range-details-for-o-p-voltage-of-12v

器件型号:TPSM63606

工具与软件:

您好!

我想使用 P/N:TPSM63606满足我的一个12V/3A O/P 要求。 我想知道对于12V 输出电压、所需的最小 I/P 电压是多少。 我有15V 的输入直流电源(如果需要、我可以将电压提高到16.5V)。

此输入电压 是否足够、请检查并确认相同情况。

I/P 电压:15至16.5VDC

O/P 电压:12V/3A 至4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此输入电压(15V)应足以满足器件的要求。 您可以使用 Webench 作为设计的起点/可行性检查: webench.ti.com/.../switching-regulator

    此致、

    Niranjan