This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843620E:TPSM843620E 器件选择和 TI Webench 工具支持的仿真

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22, TPSM843620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459672/tpsm843620e-tpsm843620e-device-selection-and-with-simulation-enabled-by-ti-webench-tool

器件型号:TPSM843620E
主题中讨论的其他器件:TPSM843B22TPSM843620

工具与软件:

您能否建议具有以下规格的电源模块:

I4.74 (max):10A、6A

输入电压(最大值):12V

输出电压(最小值):1V

输出电压(最大值):2V

通过 TI Webench 工具支持仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TPSM843B22 https://www.ti.com/product/TPSM843b22

    与 TPSM843620相同的控制和功能、但支持扩展封装以实现更高的电流和 webench。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以推荐任何其他瞬态纹波在5mV 范围内且已启用 TI Webench 的10A 电源模块吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然建议  TPSM843B22的电压为5mV。   转至 TPSM843B22 webench 并在左侧面板中启用"Custom output species"并输入瞬态规格。