This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:不支持 PWM 信号

Guru**** 2509285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090, UCC27223, INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453758/tps40090-pwm-signal-discountinued

器件型号:TPS40090
Thread 中讨论的其他器件: UCC27223INA849

工具与软件:

你(们)好

我、tps40090和 ucc27223制作4相降压控制器、、、我需要恒定电流控制。因此我绕过内部 err opamp、使用外部 err opamp 并将输出直接连接到 tps40090 comp、并使用仪器运算放大器采集每个相电感或电流、上电时。PWM 信号看起来很奇怪 它的工作方式是图片 所有4相 PWM 信号都关闭、然后几毫秒正常状态

然后、当超过1.4V 的电压、PWM 信号开始(时、我直接向 comp 输入)、提供电压、就像我从论坛中读取、、然后占空比快速上升并进入不对称模式。当超过2V 的电压、PWM 上升到最大值且不再关断时、

您能给我一些指南来解决它、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对不起,让我更好地理解。 您是否意味着 您通过1.4V 至2V 的外部电压强制了 COMP 引脚? 在本例中它在工作吗? PWM 信号是否按预期正常?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播!

    是、FB 和压降直接连接到 REF;。COMP、由运算放大器电路产生的外部电压强制、限制在0.5V~ 2.9V。

    当 EN ucc27223、FB>1.4V PWM 信号未开始生成时、示波器的通道1 = PWM1、通道2 = PWM2、万用表显示 FB 点的电压

    当 FB 电压为1.8V、PWM 达到其最大占空比时

    当 EN  ucc27223时 ,PWM 信号开始变得不连续

    然后我更改通道2 = SS、结果表明似乎触发了某种失效防护

    我认为我的 CS1~4电路有问题?

    我将1.5毫欧采样电阻与仪表放大器配合使用来获得每个相位的电流值。 采样电阻器放置在电感器后面。 放大器的 REF 端子连接到 CSCN 并通过电阻分压器电路设置为0.7V。 采样增益当前为1.5mV/A、ILIM 电压当前设置为0.460V。在 仪表放大器的输出和 CSx 之间添加了以。为单位的1kΩ 电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我、我发现了问题。电感器与我的负载不匹配

    当 VDCin=5V 时、、、占空比、50%、1 Ω 负载。Ω 时、每相1 μ H 负载。400kHz

    在这种情况下、、μ H 电感器电流降至负。μ A、就像 DCM mode、μ H 一样

       

    似乎我需要使用较低的负载电阻器和较高的电流设置来确保电感器电流持续。

    另外添加 IIN、我发现在这种情况下、在反复 PWM 接通后、一些通道的 ucc27223会锁定 B 并关闭上 MOS 管和下 MOS 管

    这种情况是否会触发芯片的故障保护措施?

    提前感谢您的参与。 ‌ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很棒、你取得了一些进步! 我上个星期就离开了。 您能否说明您现在面临的问题是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴收到您的回复!

    我?。CSx 输出是否为负值、因为某些相的电感器电流降至零、然后变为负 Δ I、这种情况会触发一些保护 Δ I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到底发生了什么? 它是否关闭并需要重新上电才能再次打开?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、这里有一些波

    通道1:Vin  

    通道2:TPS40090 PWM 1

    通道3:TPS40090 COMP

    通道4:TPS40090 SS

    Rload=PWM 0.5 Ω、应用 Vdcdc_in≈3.10V、它在最大占空比下工作,PWM 信号继续

    当 Vdcdc_in 增加时、 、PWM 信号开始停止、SS 引脚上的电压开始重复充电、看起来好像会触发某种故障保护。由于我已经强制 FB 端子电压= REF、因此不会触发过压和欠压保护。 因此、唯一的可能性是触发过流保护。

    然后我检查 CSCN 电压、似乎已经发现了一些问题

    通道2:TPS40090 CSCN

    通道4:PWM4的高侧栅极电压

    关断时、Vdcdc_in【VDCDC_IN 仅连接到每个相位的上侧输入】、仅控制电压、Cscn = 0.486V

    当 Vdcdc_in=3V 时、CSCN 变为 1.04V

    然后、我检查了 Cscn 电路。 如下图所示、我使用分压电阻器来生成1.5V 的基准电压、但 TPS40090的 CSCN 引脚似乎具有较大的灌电流、导致实际电压未达到1.5V 并有波动。
    因此、CSCN 需要连接到低内部电阻电压源? 是否可以将分压电阻器调整到100欧姆级别?

    我不知道这是否是 PWM 不连续的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定 CSCN 引脚上的阻抗是多少。 在您的实验中、分压器的1.5V 基准电压正在发生变化、这意味着 CSCN 具有低阻抗。 我认为、将分压器更改为数百欧姆会使1.5基准更稳定。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、谢谢你的答复!

    )一个1.5v AA 电池是一个稳定的 cscn 的好选择:- 5 μ A

    会尝试一下、看看问题是否解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现在我确认过流保护。

    通道1:TPS40090 SS

    通道2:TPS40090 PWM1

    通道3:TPS40090 ILIM、设置为大约473mV

    通道4:INA849 CS1、【我将 CSCN 直接连接到 AGND】Ω

    当 PWM 继续时、CS1波奇怪(__LW_AT__没看到模拟波)

    然后我增加了 Vdcdc_in、直到 PWM 停止、μ s

    已注意到 CS1上有一些尖峰会导致 PWM1过早关断。

    缩小:

    我检查了 PCB 布局、我的 AGND 和 PGND 布局、应该存在一些会导致 Cs 波不良的问题。

    我认为我需要重新设计该项目。

    非常感谢您的回答!