This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:关于 Molicel INR-21700-P50B 的化学数据缺失的查询

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458537/bqstudio-inquiry-about-missing-chemical-data-for-molicel-inr-21700-p50b

器件型号:BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、团队成员:

我计划在即将开始的项目中使用 Molicel 的 INR-21700-P50B 电池、但我注意到、您的化学物质表(化学物质版本1132)的最新版本中未列出这些电池的化学成分。 是否有可能将此电池的化学成分添加到表中?

如果我可以自行做任何事情来帮助加快该过程、请告诉我。

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavil:

    是的、如果您拥有这些电池单元、您可以将它们发送到我们的实验室进行表征。 我会在平台上向您发送一个朋友请求、了解有关如何执行此操作的流程。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adrian、

    我确实有 P50电池、但数量非常有限、因此我目前无法将它们送到您的实验室。 目前、我将尝试使用 GPC 化学工具查找最接近的化学物质。 我想了解其背后的过程、因为我还有来自不同制造商的一些其他电池、我想将其添加到化学成分表中。  我还想知道这方面的暂定时间表。

    我已接受朋友的请求、我们可以通过私人消息继续此对话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会向您发送私人消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还计划很快在生产项目中使用这些工具。  Adrian、您能否告知是否有可能很快会添加这些内容?  我也有类似的问题 Bhavil re。 表征电池并将其添加到化学物质列表所需的交货时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    一旦我们接受细胞,它可能需要4至6周才能对细胞进行表征。 我一直在和 Bhavil 合作,让他送牢房。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adrian。 我已经向您发送了一个友好的请求,以防我们能够帮助提供电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    谢谢你。 我们现在应该做好。

    此致、

    Adrian