This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:无隔离的 ACF 反激

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC2891, UCC2897A, TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461882/ucc2897a-acf-flyback-without-isolation

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:TL431UCC2891、、 TPS28225

工具与软件:

您好!

我将设计一种固定频率有源钳位反激式转换器、该转换器不需要将次级接地与初级隔离。 因此、如参考文献中通常建议的那样、使用光耦合器和 TL431补偿环路并不是适合我的应用的最佳解决方案。 在使用此 IC 或 UCC2891/2/3/4/7系列的任何成员器件(没有光耦合器)时、是否有任何可用于闭合环路的参考材料?

此外、由于不需要隔离、您是否可以推荐具有互补输出和可编程死区时间的通用电流模式控制器作为 UCC289x 系列的替代方案来实现固定频率 ACF?

谢谢!

Ajmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不使用光耦合器、您可以使用外部误差运算放大器驱动 UCC2897A 的 FB 引脚、并使用该外部误差运算放大器帮助提供反馈控制。 FB 引脚电压过低、无法连接到 TL431、因此需要外部运算放大器。

    我们没有具有互补输出的通用 PWM 控制器。 一个可能的解决方案是将 TPS28225-PWM 与 GP 结合使用。 TPS28225可帮助将单个 PWM 信号转换为互补的两个输出、就像用于降压转换器中一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、使用带有 GP PWM 控制器的附加驱动器听起来不错。 但是、TPS28225使用了有限持续时间自适应死区时间控制、这可能不足以满足我的应用要求。 是否有类似的单 PWM 转双输出驱动器、具有可像 UCC289x 系列中那样手动设置死区时间的功能?

    谢谢!

    Ajmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不,我不知道。  

    我建议您创建一个包含主题的新主题、然后在主题中询问是否有与 TPS28225相同的器件、但死区时间可以手动设置。 该线程将联系适当的团队、以帮助检查是否可以推荐任何类似的器件。