This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:不运行

Guru**** 2554780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A, UCC27518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455980/ucc28070a-do-not-operating

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070、、 UCC27518

工具与软件:

大家好、我想问一下升压 PFC 运行不正常的原因。

下面是我的波形、黄色的是 MOSFET 的 Vgs、红色的是输入电流。

所有组件都遵循 TI 提供的 Excel 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    黄色 Vgs 开关期间的红色电流波形表明 PFC 控制器正在尝试运行、但因未知原因突然停止。  

    我建议原因是 UCC28070控制器或栅极驱动器 IC 失去 VCC 偏置电源。 然后在每半个周期恢复一次 VCC 偏置后重新启动。  
    请检查 PFC 控制器和/或栅极驱动的 VCC 源以确保它连续保持在指定的限制范围内。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使直流电源为 PFC 控制器和栅极驱动器提供 VCC (15V)源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请检查 IC 引脚处的 VCC 电压。   
    直流电源可能具有连续输出、但引脚上的电压可能会下降到规格范围之外。   

    如果 VCC + GND 引脚的电压保持在规格范围内、则必须查找开关停止的另一个原因。  
    黄色波形测量的是其中一个 MOSFET 的 Vgs。   
    请测量 GDA 和 GDB、以验证控制器是否停止或栅极驱动器是否停止。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明天要测试一下。 如果仍然有问题,我会在这里回复。

    非常感谢 Ulrich。

    愉快的假期!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ulrich、我仍然有问题。 下面的波形、第一个波形是 IC 引脚上的 VCC 电压(黄色的)和输入电流(红色的)。

    第二个波形为 GDA (黄色)、GDB (绿色)和输入电流(红色)。

    我仍然不知道如何解决这些问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个波形是 SS 引脚到 GND 引脚(蓝色波形), CSS 波形正在下降,我不知道是什么原因导致下降  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    UCC28070A 数据表有一个功能方框图(第15页)、其中显示 SS 引脚可由 "重启"信号驱动的内部开关拉低。  

    "重启"信号由 SR 锁存器驱动、该锁存器可通过3种不同的故障可能性进行设置。

    重启故障不太可能是"ThermSD"(热关断)、并且可能不会低于 VSENSE 0.60V、除非 VSENSE 上存在低于0.60V 的电压尖峰。  

    我认为这个问题可能是 VCC 上的"UVLO"。  即使您的直流电源电压为14.5V 并且看起来稳定、但 VCC 上仍可能存在干扰、这些干扰低于9.2V UVLO 阈值。  如果从 VCC 到 GND 引脚的旁路电容不足、则可能会在 VCC 上发生这些干扰。   
    VCC 波形有提示、UVLO 也许正在发生、但是你的采样分辨率 太低、并且 时间尺度太 长、看不清它们。   

    请检查您的电路、确保 VCC 和 GND 引脚上有足够的旁路电容。  也从 VREF 到 GND。  
    数据表提供了有关这些方面的指南。  请查看它们。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 如果仍然有问题,我将在这里回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨团队,我仍然有一些问题,我无法解决它。

    我使用100nF 作为 旁路电容、并使用 VREF 引脚连接到 GND

    这是红色(输入电流)、绿色(Vcc 至 GND)和黄色(其中一个 PWM 输出)的波形

    我是否应该提供原理图照片?

    由于某种原因、我的15V(Vcc 至 GND)将受到 PWM 的影响(我不确定)

    这里是另一个波形黄色(Vsense 至 GND)、红色(输入电流)和绿色(PWM)  

    谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的原理图有许多问题可能会导致您获得的奇怪波形。  

    在展开组件选择工作之前、尝试调试波形的意义不大。  
     TLP5702栅极驱动器不适用于此应用。  它们的数据表指明50kHz 是它们的最大工作频率、而且您已经将 UCC28070控制器编程为在300kHz 下切换。  要么必须大幅降低 PFC 开关频率(增加升压电感器值)、要么必须使用更快的驱动器(例如、UCC27518或类似器件)。  
    2. 电流检测变压器(CTS) T1和 T2没有复位电路。  如果对每个 CT 应用复位网络、则 CT 二极管 D4和 D5可能是额定值低得多的二极管。
    3. CT 示意图符号不显示极性标记。  如果没有极性标记、则无法确认绕组的正确极性连接。  
    4. VSENSE 和 VINAC 分压器的电阻异常低 会导致电压感测的功率耗散非常高。  我建议将分频器值增加100倍。  
    5. VSENSE 和 VINAC 输入端未使用任何噪声滤波电容。  您测试板上的开关噪声很可能会干扰 VSENSE 输入、从而导致 OVP 关断或重启故障(正如我在之前的回复中提到的)。  我建议选择一个电容、使修订后的 R30的时间常数=~100us。  与 VINAC 输入(R29)一样。  
    6. VAO 引脚上的补偿电容非常低。  具有 50~60Hz 输入的典型 PFC 设计 使用的值高出20~50倍。  R19应该只有一个值。  
    7、 频率抖动可能会掩盖开关波形(非恒定频率)、从而干扰调试工作。  我建议在调试期间禁用抖动功能、以允许清晰的恒定频率波形。  通过将 CDR 输入连接到 VREF 并将 R2值更改为0 Ω(将 RDM 短接至 GND)来禁用。  

    请按照以下指南了解低噪声 PCB 布局: https://www.ti.com/lit/pdf/slua959 

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您回复我。

    该电路输出为400V 并在交错模式下运行;但是、在不同的电路板(不同布局电路板)上、只使用一组 PWM 而不交错、该电路可以在相同的元件值下正常运行。

    我已经将 电容(1nF)放在与 R29和 R30并联的电路上、R19仅使用150k 欧姆。

    我是否需要向 电流检测变压器添加复位电路 ? 但我只是参考了简化的应用图表、因为我只想看看它是否能正常运行。

     CT 极性标记是 减色极性。

    这就是我将电容器从 CDR 移到 GND 的结果。 因此、应该将  CDR 输入连接到 VREF、并将 R2值更改为0 Ω(将 RDM 短接至 GND)。  

    红色(输入电流)、黄色(Vref 至 GND)、绿色(PWM)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    具有单个 PWM 输出的不同 PCB 布局似乎"正常"工作、因此同一电路在交错时应工作。  

    这样就表明具有交错 PWM 的电路板存在一个或多个连接问题。    

    VREF 波形(Ch1黄色)支持这种可能性。  在最初的扫描中、VREF 看起来大约为5.85V、而不是6.00V。   
    然后 在 开关开始时、电压突然下降至 GND、上升至6V、然后下降至5.8V。   
    当开关停止时、VREF 低于 GND、然后上升到6V 以上。

    这不是正常的 VREF 行为。   
    原理图仅显示了连接到 VREF 的 R14和 C7、现在也显示了 CDR 引脚、但电压的行为就好像有重 负载以及可能与其连接的另一个电路。   

    请检查交错式电路板 PCB 布局布线模式、查看 VREF 网络上是否存在到另一个电路的不必要路径。  
    此外、检查电路板物理组件、查看 VREF 网络上是否存在一条导线、焊料斑点或某些错误连接、从而错误地将 VREF 连接到另一个网络。  

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确定。 我会再次检查,因为我已经检查了主电路和控制电路,我没有看到任何错误。

    但我会再次这样做。

    如果我仍然遇到问题,我会在这里回复

    谢谢

    此致。