This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:TPS61040QDBVRQ1

Guru**** 2533720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460853/tps61040-q1-tps61040qdbvrq1

器件型号:TPS61040-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS61040TPS61170

工具与软件:

你好

我需要构建2个具有 PWM 控制功能的白光 LED 电路、一个具有6个 LED、另一个具有8个 LED、最大电流为20mA。

我找到了 TPS61040 IC、其具有适用于4个白光 LED 的示例电路(已连接)...

我的问题是、此 IC 能否支持6个或8个 LED?如果是、我需要更改什么?

提前感谢

 e2e.ti.com/.../Screen_2D00_2025_2D00_01_2D00_13_5F00_08_2D00_24_2D00_53.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilya:

    在您的应用中、单个 LED 的正向电压(最小值、典型值、最大值)是多少?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

    典型值- 3.1V

    最大值- 3.7V

    我电路中的 VCC 可以是3.3V 或5V、我应该选择什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilya:

    建议使用5V VCC (Vin)、因为在更高的 Vin 下、最大输出容量也可以更高、因此可以驱动更多的 LED。

    以下是 VCC = 5V 时的参考粗略计算结果。

    • 当 LED 电流为15 -20mA、L = 10μH 时、那么最多可驱动的 LED 为4;
    • 当 LED 电流为15mA (L = 22μH)时、可驱动的大多数 LED 为6个;

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

    感谢您的答复,所以 要驱动6 LED L 需要更改为22μH 但 RS (82欧姆),它是否也需要更改?

    此外,如果我需要驱动8个 LED 是可能 与此 IC ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilya:

    我今天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ilya:

    L 需要更改为22μH、但 RS (82欧姆)又如何?是否还需要更改?

    电感越高、输出的 最大 Iout 就越高。 根据我的粗略计算、当 使用10μH 电感器时、只能驱动4个 LED。  

    Rs 的电阻由 TPS61040 Vref 和 LED 电流决定。 Rs = 1.233V/I_LED

    此外、如果我需要驱动8个 IC、这款 LED 是否可以?

    当最大正向电压为3.7V 时、TPS61040无法驱动8个 LED。

    TPS61170能够以相同的拓扑驱动8个 LED。

    此致

    Lei