This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCB 布局评论

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460623/pcb-layout-review

器件型号:TPS62808

工具与软件:

我想使用2个 TPS62808、其中一个是1.8V、另一个是3V、用于为小型传感器板供电。 我有一个4层电路板、顶层3层为 GND、底层为电源和单层。 它的尺寸限制为42mm。 我主要关心的是射频和功率性能。




我已经为 Cin Cout 和电感器选择了以下元件。
Cin 4.7µF - https://www.digikey.com/en/products/detail/murata-electronics/GRM035R60J475ME15D/5877393
L 1µH - https://www.digikey.com/en/products/detail/taiyo-yuden/MCEE1005T1R0MHN/10231779
COUT 10µF - https://www.digikey.com/en/products/detail/murata-electronics/GRM155R60J106ME15D/5877401
Rvsel - https://www.digikey.com/en/products/detail/yageo/RC0201FR-07133KL/5280255

我的主要问题是:
-我是否在布局中犯了任何重大错误?
-两个电感器或两条电源线的位置在这些距离上会干扰吗?
- Cin 是否足够接近 TPS62808?
-我在数据表中看到强制 PWM 模式可以减少射频干扰,但我想知道我是否可以使用正常操作? 下面是 TPS62808与我的天线禁止区域相关的屏幕截图。 不确定是否可以猜测是否会出现仅从屏幕截图中看出来的性能问题。 TPS62808与天线的距离约为7mm。



顶部



底部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您使用 E2E。

    我今天满载了。 我明天会检查并提供反馈。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在您的布局中没有看到任何重大错误。 通过使主电流路径尽可能宽以实现更低的阻抗、可以进一步优化主电流路径(请参阅数据表第8.5.2节中的布局示例)。

    很难说电感器在这个距离上会产生干扰。 它还取决于电感器。 很高兴您选择了屏蔽式电感器、并且这些电感器通过90°相互旋转。

    我认为 Cin 足够接近 TPS62808。

    强制 PWM 模式的优势是在所有负载条件下开关频率几乎恒定、而 PFM 运行可降低轻负载时的开关频率(比较数据表中的图8-20和图8-22)。 如有必要、可更好地控制恒定开关频率下的电压纹波、例如通过额外的滤波。 但 PFM 模式的效率高于强制 PWM 模式。 我不能猜测到您的天线的距离是否足够。 如果是在相似频率范围内工作的环路天线、则可能存在一些干扰。

    此外、我建议按照数据表第8.2.2.4节中的建议、为您的电池供电应用使用一些更大的输入电容(≥10uF)。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    非常感谢大家观看。 我将实施这些更改、并对其余部分进行一些测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。